This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM27313:开关电流-集成还是不集成前沿消隐?

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: LM27313

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1460384/lm27313-switch-current---leading-edge-blanking-integrated-or-not

器件型号:LM27313

工具与软件:

您好!

我需要一种新的升压器设计来将5V 升压至12V。 我在 WEBENCH 电源设计器中模拟了 LM27313。

一切看起来都不错、但如果我查看 Iswitch 波形、我会惊讶地发现有高达6A-7A 的电流尖峰。 该尖峰在1µs 下的时间很短、并且在空载(空闲)状态下最高。

尖峰可能来自漏极连接上的集成 FET 的电容!?

我的问题:是否提供了该功能、或者是否将限流器切换为错误? 大电流是否会损坏/破坏集成组件?

换句话说、LM27313是否集成了前沿消隐?

感谢您的帮助。

此致

Jochen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jochen:

    您能否向我发送所观察到高开关电流的 WEBENCH 仿真的详细工作条件?

    我想先重新生成异常仿真、然后检查原因。

    此致

    Lei  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨蕾

    然后是详细的 WEBENCH 报告。 我希望您能看到。
    我更改了一些组件("选择替代组件")、但所有组件都是 WEBENCH 工具中的替代组件、因为并非所有组件都可在 Altium 制造商器件搜索中下载。

    e2e.ti.com/.../6735.WBDesign3.pdf

    感谢您的帮助。

    此致

    Jochen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Jochen:

    我明天会检查并回复您。

    此致

    Lei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Jochen:

     5V 至12V @0.25A 是非常典型的工作条件。 您观察到的大电流应该是由不正确的仿真设置引起的。

    抱歉、我没有在 WEBENCH 上重新生成。 可以将仿真结果或屏幕截图发送给我吗?   

    再确认一下、"绝缘开关"是指电感器电流、对吧? 如果我有错误的理解、请改正。

    此致

    Lei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lei、

    在上面第8页的附加 dokumment "6735.WBDesign3.pdf"中、您可以看到 ISwitch 的图表。 这是流经内部 FET 的电流。 它不是电感器电流。 电感器电流如第7页的电感器图所示、看起来不错。  下面 详细介绍了 ISwitch 的波形:

    以下是 指向仿真模型的链接:

    webench.ti.com/.../SDP.cgi

    峰值电流在时间上非常低、但问题是 内部元件是否会损坏? 这个高电流是否会由于内部电流测量而进入误差状态?

    感谢您的帮助

    此致

    Jochen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Jochen:

    感谢您提供的信息。

    您观察到的 Iswitch 的高电流由二极管引起、对于该电流、应在反向偏置之前清除正向中的少数载流子。 因此、会有额外电流流入低侧 FET。  

    在实际条件下、将有数十或数百个 Rdson (我认为在 WEBENCH 模式下、这个 Rdson 可能非常小)、因此 Iswitch 将比您观察到的值小得多。 持续时间非常短。 因此无需担心该电流。

    此外、当使用肖特基二极管时、此电流将更小。

    此致

    Lei