This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5036:上电期间自动呼吸或类似

Guru**** 2537820 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5036, LP55231

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1464024/lp5036-auto-breath-or-similar-during-power-up

器件型号:LP5036
主题中讨论的其他器件: LP55231

工具与软件:

您好!

这是对这个封闭式主题中所说的话的回应: https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1428666/lp55231-register-values-on-reset?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=LP55231#

复位期间具有自动呼吸功能的 LED 驱动器的任何更新? 该线程中提到的器件的 MPN 是什么? 我们也面临类似的挑战、启动时间较长。

出于我们的目的、我们将 在该设计的一个部分中将 LP55231用于共阴极拓扑、并在具有共阳极拓扑的另一个区域中使用 LP5036。  

理想情况下、共阳极拓扑需要控制6个 RGB LED、即18个通道。 如果一个器件上的所有通道都不可用、那么我们可以使用多个器件。

此致

//奥斯卡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们的专家将在明天回复您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oscar:

    感谢您发送编修!

    重置期间具有自动呼吸功能的器件现在处于最终验证阶段、预计将于2025年3月上市。 如果您需要少量样片申请和一些促销幻灯片、请通过电子邮件(jared-zhou@ti.com)与我联系。

    BR、Jared