This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54335A:关于使用具有24V 输入的 TPS54335时的设计(Comp)

Guru**** 2782555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1462172/tps54335a-regarding-the-design-comp-when-using-tps54335-with-24v-input

器件型号:TPS54335A

工具与软件:

我们使用它将12V 降低至5V。
在另一个产品中、我们想使用它将24V 降压到5V。

问题

1) 1) 关于 COMP 终端(7引脚)、是否有任何需要我注意的点?
我认为 COMP 终端是输出终端、但如果输入为24V、COMP 终端的输出电压会发生变化吗?
我担心连接到 COMP 端子的元件的耐受电压。

2) 2) 除了连接到输入端子的元件的电压电阻外、我想要一些关于从12V 输入更改为24V 输入时应采取的预防措施的建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nobuyuki

    是的、COMP 是输出端子、但电压电平较低、采用10V 电压率的元件就足够了。  

    您可以选择较大的电感、因为 在同一 BOM 下、当 Vin=24时、Δ ΔiL 更大。

    您还可以使用 WEBENCH 工具帮助设计 webench.ti.com/.../311

    谢谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gui He-san

    感谢您发送编修。

    我可以理解、连接到 COMP 端子的元件(C)在设计时额定电压为12V 是没有问题的。
    我还 ΔIL 最好注意 Δ I 并重新考虑电感器。
    谢谢!