This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLVM365R1:输出电压低电平

Guru**** 2650625 points

Other Parts Discussed in Thread: TLVM365R1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1463608/tlvm365r1-output-voltage-low

器件型号:TLVM365R1

工具与软件:

我用一个电路板来测量由内部传感器监控器控制的电压和电流。 当使用~16V 为电路板供电时、TLVM365R1的输入在~16V 时是正确的、但输出仅为0.91V、而不是5V。 Vcc 引脚保持在3.3V 左右。 我已经附上了原理图和 ART 文件。

e2e.ti.com/.../RD3_2D00_0037_5F00_Art.pdfe2e.ti.com/.../RD3_2D00_0037_5F00_Schematic.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Connor:

    很遗憾听到您遇到问题。 您是否能够自行断开 TLVM365R1模块与其他器件的连接、以及它是否进行调节? 该0.91V 输出是否会跨不同的器件(即来自已知良好的单元)进行跟踪?

    谢谢!

    Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Richard:

    感谢您的回复、我切断了下面显示的电路板上的布线、将输出增加到4.9V。 您是否知道导致此迹线电压降低的原因? 我在其中包含了一张走线切断引线到达的原理图照片。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更新:进一步切断了布线、SN74LVC1G74DCUR 似乎存在问题。 向 Vcc 引脚施加5V 0.3Amax 电源时、电源电压将变为0.5V 0.25A。 此元件的原理图或布局是否存在问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conner:

    如果我理解正确、就意味着将 SN74器件的 VCC 引脚连接到 TLVM 的输出时、输出将下降。  这表明 SN74器件出现故障。  检查 TLVM 的一种方法是断开所有负载、并将电子负载和负载连接到预期电平、同时检查 TLVM 是否可以在预期电流下进行调节。   

    如果是已知良好的设备、请将其与 SN74的 VCC 进行比较、如果损坏、请进行更换。

    David。