This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LV2862:LV2862的输出电压一致性较差

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: LV2862
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1464048/lv2862-lv2862-has-poor-consistency-in-output-voltage

器件型号:LV2862

工具与软件:

您好、

客户反馈显示 LV2862输出电压的一致性较差。 不同器件之间的最大差值超过100mV。 下面是原理图、请帮助分析原因。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeno:

    请注意、基准精度为+/-3.3%。

    输出电压由 VoP PWM 和运算放大器设置、电压调节不连续可能是由于其他电路用于调整 VOUT。  

    检查输出电压调节点是否在上述参考技术规格限值范围内、如果不在该范围内、则移除外部电路并使用 FB divider 设置输出、并确认控制误差是由外部电路引起的。  

    希望这对您有所帮助、

    David。