This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM74502:EN 引脚和 UVLO 引脚

Guru**** 2390680 points
Other Parts Discussed in Thread: LM74502, LM74900-Q1, LM74912-Q1, LM74912Q1EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1463422/lm74502-en-pin-and-uvlo-pin

器件型号:LM74502
主题中讨论的其他器件: LM74900-Q1LM74912-Q1LM74912Q1EVM

工具与软件:

您好!

我想使用 LM74502来保护电路免受12V 电源的影响。

在欠压和过压的情况下、我需要切断12V 电源。 但我需要能够通过5V 信号控制12V 电压的激活。

理想情况是具有单独的 EN 引脚和 UVLO 引脚、而不是同时实现两种功能的引脚。

您是否有任何组装理念才能在保持欠压功能的同时控制 LM74502?

或其他适合我的应用的器件?

提前感谢、

Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    请考虑使用 EN 和 UVLO 引脚分别为的 LM74912-Q1或 LM74900-Q1。

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的答复。

    我将使用 LM74912-Q1。

    "SW"引脚定义为输入。 不是输出?

    2."SW"引脚能否支持分压器(UVLO 和 OV)消耗的2mA 电流?

    3.不使用时"SLEEP_OV"引脚是否可以连接到 GND?

    4.我不使用睡眠功能。 我通过5V 信号启用 LM74912-Q1。 此连接是否正确?

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    SW 引脚可被视为输入/输出引脚。 输入、因为它会检测来自引脚的电压、而输出、因为它会将电压馈送到电阻梯。 它应该会影响设计。

    2.是的,它可以支持2mA 电流。

    3.因为,你不需要睡眠功能,你可以将它连接到 VS 或 VOUT 和它的功能永远不会出现。 将 SLEEP_OV 连接到 OUT 应该是最简单的方法、因为它们是相邻的引脚。  

    4.如果你不需要睡眠功能,你可以把它绑在高位。 将其连接到 EN 应没有问题。

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的答复。

    1.如果 EN 引脚为0V (通过外部命令)、LM74912-Q1是否能防止负电压(-65V)?

    2.我不使用 FLT#引脚、是否可以将其连接到 GND (以便不要将其悬空)?

    3.能否将 NC 引脚连接到 GND (以便不要将其悬空)?

    4.在评估套件(LM74912Q1EVM)[原理图:表10]和器件数据表[原理图:表21]中、电容的连接方式有所不同。  在数据表中、CAP 连接到引脚 C、但在评估套件中、CAP 连接到引脚 VS (在 RVS 电阻器的另一侧)。 如何连接该电容器?

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    1.是的,它会保护。

    2.是的,你可以把它接地。

    3.是的,你可以。

    4.请将 CAP 连接到 VS 引脚。

    此致、

    Shiven Dhir