This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:DSG FET 未激活

Guru**** 2410110 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952EVM, TIDA-010247, BQ76952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1459933/bq76952-dsg-fet-is-not-activated

器件型号:BQ76952
主题中讨论的其他器件: TIDA-010247

工具与软件:

您好!
我使用的是具有3节 LFP 电池的 BQ76952EVM。
当我使用 DFETOFF 引脚或 ALLFETSON 命令在未连接负载的情况下开始放电时、一切都正常-我看到正确的电池组电压
当我连接50欧姆负载时、I 0.2 A 电流。
但是、如果我对连接的负载执行相同的操作、我会看到 PDSG FET 断开并保持断开状态、DSG FET 保持闭合状态。

我正在附加  .gg 并登录 filese2e.ti.com/.../bq_2D00_evm.gg.csv 


e2e.ti.com/.../bq_2D00_evm.loge2e.ti.com/.../bq_2D00_evm.gg.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vadim、

    感谢您共享.gg 文件。

    我看到您确实启用了 PREDISCHARGE 模式、这允许器件在转换打开 DSG FET 和关闭 PDSG FET 之前首先启用 PDSG FET。

    如果您不希望启用该功能、则可以转到 设置:FET:FET 选项[PDSG_EN] 以禁用此功能。

    如果您确实希望启用 PREDISCHARGE 模式、但您不确定为什么不转换到 DSG FET、您是否介意共享 LD 和 Stack 电压的波形?

    我看到了这一点 Settings:FET:Predischarge Timeout 设置为0、这意味着器件将使用中选择的电压差值 Settings:FET:Predischarge Stop Delta 确定何时退出 PREDISCHARGE 模式。 详细说明了这种情况 第13.3.6.6节:Settings:FET:Predischarge Stop Delta 所有 文档中找到。

    此致、
    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alexis:

    我禁用 PREDISCHARGE、如您 在中建议的、它解决了我的问题。

    不过、我有跟进这方面的问题:
    我们的最终设计与 TIDA-010247类似、采用并联 FET 设置。
     但是、TRM 说 PREDISCHARGE FET 在并联 FET 的情况下无效  
    它们存在于 TIDA 中。

    您能解释一下吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vadim、

    我很高兴这解决了你的问题。 您是否记得指出在 TRM 中使用并联 FET 时 PREDISCHARGE FET 无效的地方?  

    此致、
    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alexis:
    你是对的 TRM 没有明确提到它, 然而:

    • 在并行模式下禁用体二极管保护: 使用并联 FET 配置(Settings:FET:FET Options [SFET]= 0)时、禁用体二极管保护。
    • PREDISCHARGE 和体二极管保护: PREDISCHARGE 模式主要与减轻导通期间流过主放电 FET 体二极管的电流的影响相关。 如果该电流在持续时间内处于高电平、则可能会损坏 FET。
    • 并联 FET 具有单独的路径: 在并联 FET 配置中、充电路径和放电路径是独立的。 因此、体二极管保护特性以及因此对 PREDISCHARGE 模式的需求变得无关紧要。

    因此、由于在并联 FET 模式下禁用体二极管保护并且 PREDISCHARGE 模式旨在保护体二极管、因此在该配置中无需使用 PREDISCHARGE 模式。

    或者出现问题

    谢谢
    Vadim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alexis:

    下面是屏幕截图:
    启用 PREDISCHARGE (500mV 除以)  
     

    不带预放电(5V 除法)



    我将尝试使用 Stop Delta 参数、 您可以建议该参数的值是多少?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vadim、

    我不会说使用并行路径时不需要 PREDISCHARGE 模式。

    PREDISCHARGE 模式的功能主要是减少负载最初受电时的浪涌电流。 这有助于防止 AFE 感知和过早触发 SCD 故障。 预放电路径还有助于避免连接负载时出现电容性电流尖峰。

    BQ769x2电池监测器系列并联路径 应用手册也可能有用。

    至于停止增量值、这将取决于您希望系统使用的值。

    此致、
    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alexis:

    我的设置是 采用3节 LFP 电池的 BQ76952EVM、总电池电压为9.83V 。我使用100欧姆电阻作为负载。  
    我已经完成 Folloiwng 2测试:
    1.我已激活 PDSG 超时(设置为1000 ms)、结果如下:
      当我下拉 DFETOFF 引脚时、LD 电压从0.04V 变为0.210V 并持续1秒、然后再变为9.070 V
    2.我已将 PDSG 停止增量设置为255 (= 2.55V)
      当我下拉 DFETOFF 时、LD 电压从0.210开始并一直保持。
      预放电似乎没有到达以使 LD 电压斜升至(9.83 - 2.55) V

    在任何情况下、我都不会观察 ALERT 或故障位。
    有任何建议吗?

    谢谢
    Vadim

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vadim、

    1.对于第一次测试、1秒后 DSG FET 是否导通、PDSG FET 是否关断? 第一次测试是否有问题?

    2.执行第二次测试时、是 预放电超时 仍设置为1000ms? 当您将 DFETOFF 置为无效时、您是否也使用0x0096 ALL_FETS_ON ()来重新启用 FET?

    您是否还可以共享您在还包含 DSG FET 和 PDSG FET 的情况下完成的两个测试的波形?

    此致、
    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    >  1.对于第一次测试、1秒后 DSG FET 是否导通、PDSG FET 是否关断? 第一次测试是否有问题?
    唯一的问题是我已预测 LD 电压从0.04V 逐渐变为9.8V 、但我没有观察到它。
    当 DFETOFF SWITCHEDTO 0时、LD Voltage 跳至 0.210V 并停留在那里、直到超时

    >  2.执行第二次测试时、是  预放电超时  仍设置为1000ms? 当您将 DFETOFF 置为无效时、您是否  也使用0x0096 ALL_FETS_ON ()来重新启用 FET?
    在第二个测试中、超时设置为0、 并且我没有使用 ALL_FETS_ON 命令。 (我在第一个测试中都没有使用它)
     
     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vadim、

    您是否介意分享您的过程以及 这些测试的 DSG FET、PDSG FET 和 LD 电压的波形?  

    您是否也可以尝试执行这两项测试、并在将 DFETOFF 置为无效之后使用0x0096 ALL_FETS_ON ()命令?

    您还能否共享原理图?

    此致、
    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alexis:

    我将使用进行使用4节 LFP 电池的 BQ76952EVM 测试、当 VC3短接至 VC15时、按照用户指南中的建议进行连接。 具有和没有100欧姆负载
    我随附了一个文件、其中详细介绍了这些测试以及相关的范围屏幕截图。
    一个非常奇怪的观察结果:
    在没有负载的配置中、当我们尝试将示波器探头连接到 PDSG 信号时、电池组电压会立即变为12.53V、即使是在开始测试之前也是如此。

    谢谢 Vadim


    e2e.ti.com/.../Test_5F00_Results-_2800_2_2900_.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vadim、

    感谢您分享所有这些结果和信息! 如果您没有在 BQ76952 EVM 上 PDSG FET 附近更改任何内容、这将解释您为什么看到 LD 电压停止在~0.32V。

    EVM 原理图上的 R40 (4.7k Ω)形成一个分压器、其中分压器具有100欧姆的负载电阻。 这会在您启用 PFET 时将 LD 电压停止在~0.32V。 您可以将该电阻更改为较小的值、从而使 LD 电压升高到较高的值。

    PDSG 停止 Delta 不允许启用 DSG FET 的原因类似。 对于 PDSG 停止增量、LD 引脚电压需要大于或等于电池组顶部电压 减号 选择的 Δ 值。 由于 LD 电压不能高于~0.32V、器件将不会退出 PREDISCHARGE 模式。

    此致、
    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alexis:

    感谢您解释 PREDISCHARGE 电压现象。

    您是否对以下原因有所了解:
    在没有负载的配置中、当我们尝试将示波器探头连接到 PDSG 信号时、电池组电压立即变为12.53V、即使在开始测试之前也是如此。


    BTW 当我们通过 I2C 管理 FET 时、 哪个命令是更优的 FET_ENABLE_ALL 或 FET_CONTROL?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vadim、

    FET 是否已经导通? 如果没有负载、并且 FET 导通、则 PACK 电压应接近电池组顶部电压。

    您应该使用 FET_CONTROL 和 FET_ENABLE。 FET_ENABLE 仅控制 FET_EN 位、仅启用或禁用 FET 测试模式。 第12.3节:仅限命令的子命令 中提到了更多有关 FET_ENABLE 命令的信息。

    需要注意的是、当使用0x0097 FET_CONTROL ()时、如果在 DDSG 或 DCHG 模式下正在使用 DDSG 或 DCHG 引脚、则不应使用该子命令。

    此致、
    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    FET 是否已开启? 如果没有负载、并且 FET 导通、则 PACK 电压应接近电池组顶部电压。
    [报价]


    FET 均不会关断...


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vadim、

    偏置 PDSG FET 不需要太多的电流、因此探头可以下拉 VSS 并偏置 PDSG、尤其是使用1倍探头时。 10倍探头应更好。

    此致、
    Alexis