This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ULN2003LV:IO 缓冲器

Guru**** 2811925 points

Other Parts Discussed in Thread: ULN2003LV, ULN2003A, TPL7407LA, ULN2803C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1464627/uln2003lv-io-buffer

器件型号:ULN2003LV
Thread 中讨论的其他器件: ULN2003ATPL7407LAULN2803C

工具与软件:

您好!  

我们有8个来自微控制器的 GPIO、需要将它们连接在大约8到10米远的远程位置。  每个 GPIO 的负载电流大约为25 mA。 请建议线路缓冲器/GPIO 缓冲器、该缓冲器可与我们需要设计的微控制器板配合使用。 不应有 I2C、这一点很重要。 只是简单的并联输出。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    ULN2003A (基于 BJT)是可支持这一点的最简单器件。 如果您需要较低的输出低电压、ULN2003LV (低电压)或 TPS7407LA 也将起作用、因为它们基于 MOSFET。

    这些器件是反相的、对吗?

    谢谢!

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    应用是、我们需要控制远程位于继电器板上的继电器。 继电器的切换速度很慢、继电器的电压水平为0 V 和3.3 V。 继电器板距离微控制器大约8到10米。 因此、我们正在寻找单端 I/O 缓冲器 IC。

    我将介绍 ULN2003LV。   

    但  TPS7407LA 是 LDO 线性稳压器、对吧?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    抱歉、应该是 TPL7407LA。

    -ULN2003A 是基于 BJT 的,高达500mA /单通道

    -ULN2003LV 基于 MOSTET,在3.3V 时可高达100mA /单通道

    - TPL7407LA 基于 MOSFET,最高可达600mA /单通道

    它们都是7通道器件。 对于8个通道、请参阅 ULN2803C、它与 ULN2003A 非常相似。

    谢谢!

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。