This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:通过 BQ76952实现 AFE 控制和 AFE 的低侧开关

Guru**** 2867040 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1465275/bq76952-low-side-switching-with-afe-control-and-afe-with-bq76952

器件型号:BQ76952

工具与软件:

我 已使用 DDSG 和 DCHG 作为 FET 驱动器引脚实现低侧开关、同时使用 BQ76952 AFE。 因此、在这种情况下 、可以  像在 OTP 模式下一样通过 AFE 配置设置来完成保护期间的 FET 控制。 或者、我们需要通过主机处理器对这种保护进行控制。

我们希望使用 AFE 作为独立 IC 进行操作。

此致

Divya Kumar Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Divya:

    只要允许自主 FET 控制/恢复、就应该可以对其他保护进行 OTP、因为该器件随后可以在没有主机 MCU 清除故障的情况下恢复。 但是、您将需要一个 MCU 来对设置进行 OTP 设置。  第3节 OTP 编程   BQ769x2校准和 OTP 编程指南中的 内容应提供有关如何利用我们的器件进行 OTP 的帮助。

    BQ769x2上的 DCHG 和 DDSG 信号 常见问题解答中、我们可以帮助解释 DCHG/DDSG 引脚、包括如何在使用这些引脚驱动低侧 FET 时确保以最快的关断时间(如果需要)。 我们的 带 BQ769x2的低侧 FET 应用手册也应该有助于设计。

    此致、
    Alexis