This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79616-Q1:热敏电阻 RC 滤波器范围

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1461213/bq79616-q1-thermistor-rc-filter-range

器件型号:BQ79616-Q1

工具与软件:

参考文档中提到、在使用热敏电阻时、可以将一个 RC 滤波器添加到 GPIO。 建议的电阻值是 R = 1k Ω 且 C = 0.1-1 uF、这会使 RC 在1-10 kHz 之间保持恒定。

  1. 增加 R 或 C 值以获得100Hz 的 RC 常数是否会出现任何问题?
  2. GPIO 是否有可限制 R 值大小的最低电流要求?
  3. 该 IC 有更好的值组合吗
    1. R = 5k Ω、C = 2uF
    2. R = 10k Ω、C = 1uF
    3. R = 1k Ω、C = 10uF

谢谢!

Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Andrew、

    我明天会回来讨论这个问题。

    此致、

    阿卜杜勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abdel:

    您有机会了解一下吗?

    谢谢!
    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    1.因此、客户可以完全增大 RC 滤波器、但必须考虑到这也会增加 GPIO 开路检测周期中将 GPIO 拉至低电平或高电平所需的时间。 等待时间的增加主要是由电容增加造成的。 电阻的增加将增加压降。  

    2. 存在一个 GPIO 漏电流、它会不断消耗电容的电流、因此客户可以使用该电流来确定电容漏电所需的时间

    3. 所选滤波器最终取决于客户的 FTDI 周期要求

    此致、

    阿卜杜勒