This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ35100:化合物 ID 问题

Guru**** 2507255 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1461618/bq35100-chem-id-questions

器件型号:BQ35100

工具与软件:

嗨、团队:

您能回答以下问题吗?

1. SOH 和 EOS 需要化合物 ID、但 ACC 不需要。 是这样吗?

2.是否能够添加 Vitzrocell 生产的锂原电池 SB-C02的新化合物 ID? 您需要多长时间才能添加?

https://www.vitzrocell.com/en/sub/sub02_01.php?mode=view&cat_no=29&idx=85&offset=

3.您有 TI 通过何种方式获得化合物 ID 的材料吗? 客户会询问 TI 获得多少个测试样片以及 TI 获得什么样的参数。

此致、

Hayashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hideki、

    SOH 和 ACC 模式需要 ChemID、但 EOS 模式不需要 ChemID。  

    2.是的、如果您有这些电池、您可以将它们运送到我们的实验室、我们可以为您创建的该电池获得新的化合物 ID。 此过程通常需要4到6周的时间

    3、ChemID 的制作过程我不能分享。 但我可以分享、我们的特性评估流程计算了多个 DOD 点的电池 QMax 和电池内部阻抗。

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adrian:

    谢谢你。 除了评估持续时间之外、客户现在正在为 ChemID 准备时间表。

    我将联系营销团队、并在需要电池的 ChemID 时进行咨询。

    此致、

    Hayashi