This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54260:TPS54260在电源反相时提供过流保护应用

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54260, TPS54260EVM-597

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1452426/tps54260-tps54260-overcurrent-protect-when-inverting-power-application

器件型号:TPS54260

工具与软件:

尊敬的先生:

最近、Delta 报告称、 某些 TPS54260DGQR (左)可以正常工作、 但某些 IC (右)不能正常工作、这来自 TI 样片库存、 标签如下所示。

Delta 的原理图如下所示:

反向应用:  输入: 22V~ 26V、  输出:-15V/1A、 附加的 Excel 中提供更多信息。

e2e.ti.com/.../Copy-of-TPS54260_F8767351C2537065_.xlsx

问题描述: 在+24V 输入上电时、  IC 将同时进入过流故障状态。   

您能评论一下调试提示吗?

此致、

插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack

    我 需要 你们的帮助才能清楚地了解这个问题。  

    -当+24V 输入接通电源时, IC 将立即发生过流故障。

    这是否意味着器件短暂进入电流限制并退出电流限制?

    启动期间、除 LED 外、输出端是否有任何负载?

    请分享表明该问题的波形吗?

    谢谢你

    此致

    Onkar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Onkar:

    Delta 使用此器件已有几年、最近才报告此问题。 检查后没有新的 PCN。

    根据 Delta R&D 反馈、即上电时没有 PWM 输出(Vinput =+24V。)、并且客户在没有负载的情况下对其进行测试时、情况是相同的。

    您能首先回答以下问题吗?

    Q1: 帮助检查 Delta 原理图中的参数是否根据其应用合理(在 Excel 文档中)。

    问题2: 以下两个顶部标记 IC 有什么区别?

    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack  

     他们的原理图上有一条注释。  需要改进补偿元件。 Rcomp (RR3)值有点小、CHF (CR13)看起来非常大。 他们可以使用快速入门计算器建议的值。 原理图的其余部分对我来说可以接受。

    图中所示的两个 IC 来自不同的组装地点、但在功能上都是相同的。 要了解有关 IC 的更多信息、请分享批号 指针或左侧的标签。

    谢谢你  

    此致

    Onkar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Onkar:

    Delta 根据我们的计算器工具的值更改了 RR3/CR13、但这个问题无法解决。

    您是否有 TPS54260反相电源 EVM 重复此问题?

    我计划在下周就现场查看该问题、对我有什么调试技巧吗?

    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack

    TPS54260 EVM (TPS54260EVM-597)可通过以下方式进行配置、以使其实现反相降压/升压。


     我将在周一为您提供测试建议。 因为我今天不在办公室。

    很抱歉给您带来不便

    此致

    Onkar   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack

    尝试探测以下节点以了解问题。

    1. 相对于 Vout 的 SW 节点
    2. CR2两端的电压
    3.  以 Vout 为基准的 SS 引脚电压
    4. 电感器电流
    5. GA、以 Vout 为基准

    谢谢你

    此致

    Onkar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack

    请告诉我什么时候要进行实验。 如果可能、我们可以在您进行测试时通过 WebEx 进行在线连接。

    谢谢你  

    此致

    Onkar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack  

    有任何相关更新?

    谢谢你

    此致

    Onkar Bhakare

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于不活动、我正在关闭该主题帖。 您可以随时重新打开。

    谢谢你

    此致

    Onkar