This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG3100R044:VQFN-FCRLF 封装(VBE 封装15引脚)的外形尺寸图

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: LMG3100R017, LMG3100R044, LMG2100R044

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1463535/lmg3100r044-dimension-drawing-of-the-footprint-vqfn-fcrlf-vbe-package-15-pins

器件型号:LMG3100R044
Thread 中讨论的其他器件: LMG2100R044、LMG3100R017

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

要将 TI 器件 LMG3100R044用于我们的 CAD 系统中、我们需要在系统中确定封装的尺寸。

我确实检查了 Ultra Librarian 数据库、但找不到尺寸图。

是否可以发送 LMG3100R044 封装的外形尺寸图和 VQFN-FCRLF (VBE 封装15引脚)一样

正如我们在 TI 器件 LMG2100R044第 RAR0017B 页的数据表(SNOSDF9B-JULY2023修订版 MARCH2024)中看到的尺寸图。

此致、

Stephan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stephan、您好!

    我现在正在与我们的封装团队核实这个器件图纸的相关信息。
    同时、将会成为 STP。 文件是否适合您的项目? 我现在可以连接它们:

    e2e.ti.com/.../LMG3100R017-Step.stp
    e2e.ti.com/.../LMG3100R044-Step.stp

    谢谢!
    Zach S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zachary、

    抱歉、步骤文件 对我们的 CAD 设计团队来说是不够的。

    从我们的 CAD 设计团队获取"封装"的正确方法是使用"封装外形"、"尺寸图板面布局"封装和"尺寸图封装"模板设计的尺寸图。 LMG2100R044数据表中。

    我确实检查了 Ultra Librarian 数据库、但找不到尺寸图。

    此致、

    Stephan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zachary:

    我们也面临同样的问题  
    但是、这方面是否有任何更新

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我能够获得 LMG3100R017的机械制图、除了顶部裸露的 GaN 裸片、它与 R044相同。 由于 Rdson 较大、R044器件的 GaN 裸片尺寸较小。
    现在请尝试利用此图、除了外露的 GaN 裸片、其他一切都是相同的。

    我仍在与封装团队合作、以便在数据表中更新这些内容。

    谢谢!
    Zach

    e2e.ti.com/.../VBE_5F00_mechanical_5F00_drawing.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Zachary、

    非常感谢  LMG3100R017的中间解决方案和机械制图。

    我会将此信息发送给 我们的 CAD 设计团队。

    您能告诉我封装团队何时在 数据表中更新了这些信息吗?

    此致、

    Stephan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没问题、

    我们负责维护 LMG3100 R017和 R044数据表的系统团队已收到此问题的通知、当工程图可用时、我将在此线程中进行更新

    谢谢!
    Zach S