请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25756 工具与软件:
我正在从事一个涉及使用二的项目 BQ25756 电池充电器 IC 可管理两个不同的电池组。 两个 IC 将连接到同一条 I2C 总线。 但是、我注意到 BQ25756具有的固定默认 I2C 器件/目标地址 0x6B .
为了确保在单个 μ I²C 通道上与两个 IC 正确通信、我需要为其中一个器件分配不同的 I2C 地址。 遗憾的是、我在数据表中找不到有关如何配置或更改 BQ25756 I2C 地址的信息。
您能否说明:
- 是否可以通过硬件或软件配置更改 BQ25756的 I2C 地址?
- 如果地址是固定的、在同一 I2C 总线上使用两个 BQ25756 IC 的建议方法是什么?
我感谢您的指导以及您可以提供的任何建议、以帮助解决此问题。
谢谢!
Electronics IDC