This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24725A:立即施加负载时充电器关闭

Guru**** 2511985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1464443/bq24725a-charger-off-when-apply-load-immediately

器件型号:BQ24725A

工具与软件:

您好、TI 专家:

我设计了2S 充电器电路、输入电压为12V、系统 (下图中 FB23后+SYS_IN)。 然后馈送到降压转换器以提供负载5V/2A。  

问题是 、当我将12V 输入插入充电器以进行启动时、如果输出无负载或我延迟约1秒至导通降压电路、充电器正常开启。

如果输出有负载、则降压电路立即启动、充电器无法启用(Q1/Q2关断)。

请告知解决方法。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们在星期一1/20不上班,回复可能会延迟。 感谢您的耐心

    此致、

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Hieu、

    如果添加10欧姆 VCC 限流电阻器、您会看到任何变化吗?

    此致、

    Christian。