工具与软件:
您好!
跟进我的 上一个问题、当电池被卸下、听到嗡嗡声、以及出现相当大的 EMI 时、充电器变得不稳定/困惑。 检测电池拆卸的最佳方法是什么、理想情况下仅在软件中检测(即不需要其他部件?)。
例如、 不存在电池的寄存器值为:
IBUS:118 mA、IBAT:0 mA、Vbus:5.172V、Vpmid:5.160V、Vbat:4.192V、 VSYS:4.200V、Tbat 25.6 C、Tdie:24 C
STAT0:00、STAT1:0xc、标志:00、故障:00
这可能意味着充电已终止(满电量)或(本例中如此处所示)没有电池。
谢谢!
Martin