This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25720:直通模式

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80, BQ25720
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1459926/bq25720-pass-through-mode

器件型号:BQ25720
Thread 中讨论的其他器件:BQ40Z80

工具与软件:

我正在使用 BQ25720作为充电器电路、以便为包含 BQ40Z80电量监测计的电池充电。

我遇到了一个问题、即如果电池电压低于10V、BQ40Z80会在 UVP 模式下关闭输出。

由于现在 BQ25720的电池端子上没有电压、因此不允许开始任何充电。

查看数据表、可以看到如果我启用 EN_PTM=1、存在直通模式。  

如果我启用 PTM、它是否会在断电时仍然启用、还是这是一个易失性设置?  

另外还有一个问题、如果将 IIN_HOST 设置为4.5A、断电后将复位为默认值。  

一旦设置、我需要保持这些状态。 是否有这样做的方法、或者是否有其它具有非易失性存储器的部件?

非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、开尔文、

    我们的充电器内置在状态机(即"RAM")中、而非非易失性存储器。 它是快速访问、不限制 R/W 周期。 这在许多电池充电器中很常见。

    此致

    老虎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tiger、

    这是否意味着、一旦编程、寄存器仍保持新值、或者在下电上电后重置为默认状态?

    此致

    KeV

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Kevin

    编程的寄存器值在上电复位时丢失、并复位为默认值。  

    此致、

    老虎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tiger、

    过去几天我曾尝试使用 BQ25720评估套件、这似乎正是我们想要的! 当未连接电池时、我们需要输入电压通过电路传递到 VSYS。

    我们的电路是评估套件(推荐电路)的副本、我看不到我们的设计有任何连接问题。 但是、我们的电路不允许直通至 VSYS。

    如果我将示波器放在 CHG_OK 引脚上、我可以看到有几次启动充电器的尝试(断续模式)。 如果我查看 BQ25720上的寄存器、可以看到它位于 VSYS_UVP 中。 如果我尝试将其复位、我们可以看到多次尝试、然后它再次被锁存在故障。

    您能否建议电路中可能导致此故障的任何部件?

    是否可能放置了不正确的值组件、从而使其无法正常工作? (如果连接了电池、则电路工作正常)

    从电路板到评估套件、我可以看到的唯一布局差异是、到 COMP1/COMP2的 AGND 连接尚未作为单独的布线运行、而是添加到该区域的 AGND 平面、这是否会产生影响?

        

    非常感谢

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Kevin

    充电器好像很难启动。 我的建议是检查 VSYS 负载、尝试实现一些启动序列会有所帮助。  

    另外、我没有看到电流检测开尔文连接。 在电源设计中、无需使用焊盘热连接。 请尽可能遵循 TI EVM 布局指南。  

    此致、

    老虎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Tiger、

    开尔文连接位于 PCB 的内层、在我昨天分享的图片中看不到、但它们在那里。

    在今天通过电路追踪后、我们似乎一直在通过尝试用 PIC 来监视 CHRG_OK 线路、而当此连接断开时、电路似乎工作正常。 我们将在 PIC 引脚上添加一个限流电阻器来解决此问题。

    感谢您的帮助。

    Kevin