This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD95430:当前设计降额

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: CSD95430

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1463875/csd95430-current-design-derating

器件型号:CSD95430

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

根据下图所示的规格、有两个输出电流规格、峰值持续电流为90A、而直流(RMS)电流为40A。

1.先了解如何降低此功率级的电流额定值。

2、 能否替换 英飞凌的 TDA21590最大平均负载电流为90A 的部件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Rick、

    1.对于电流降额、请查看数据表中第6.6节下的 SOA 曲线。 如需访问数据表、请访问 vr@lis.ti.com。

    2. TI 建议使用 CSD95410来替代 TDA21590。 您可以从我们的 交叉参考工具中看到这一点。

    此致、

    Maha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mana:

    感谢您的答复。

    1.剂量这意味着 Maxium DC 电流不能超过 数据表中推荐的40A ?

    2.从 TI 网站下载的 CSD95410的数据手册内容太难理解了、能否帮我讲一讲具体情况。

    Rick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Rick、

    1.不建议持续超过40A。 当 tp = 500ms、占空比≤µs μ A、占空比1英镑%时、CSD95430器件可支持高达90A 的输出电流。

    2.要接收 CSD95410的完整产品说明书、请联系 vr@list.ti.com。

    此致、

    Maha