This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28950:在控制器进入关断模式之前、需要看到多少个连续逐周期电流限制阈值?

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1464511/ucc28950-how-many-consecutive-cycle-by-cycle-current-limit-thresholds-need-to-be-seen-before-controller-enters-shutdown-mode

器件型号:UCC28950

工具与软件:

您好!

我们看到 UCC28950在接近满负载工作点时关断。

我们的理解是、在控制器关断之前、需要连续达到一段时间的逐周期电流限制阈值。  是这样吗?

如果需要、在连续周期的累积时间(或连续周期的数量)内、需要达到2V 的逐周期电流限制阈值是多少?

我们希望对此作出澄清。

此致、

Nitish Agrawal.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     

    我们已收到您的请求、并且正在审核中。

     

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     

    逐周期电流限制将根据 IDS 对软启动电容进行放电。  当 SS 电容器从4.65V 放电至3.6V 时、器件将停止开关并进入断续模式。  它不取决于周期数、而是 SS 电容器放电所需的时间。

    有关过流保护断续模式工作原理的详细信息、请参阅下面的。

    感谢您关注德州仪器(TI)产品。  如果您有相关问题、请点击右上角的"提出相关问题"按钮。 新创建的问题将自动链接到此问题。

    此致、