This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25619E:如何使用 BQ25619E 来监测电池电流、电压和电池容量

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25619E, BQ25638

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1465287/bq25619e-how-to-use-bq25619e-to-monitor-battery-current-voltage-and-battery-capacity

器件型号:BQ25619E
Thread 中讨论的其他器件: BQ25638

工具与软件:

我使用 BQ25619E 进行电池管理。 除了实现电池充电功能外、我希望使 MCU 能够通过 BQ25619E 测量和读取电池功率、而无需连接外部电源、仅使用电池电源。 但是、我在咨询相关寄存器后、仅找到了充电配置以及电压和电流限制条件配置。 请问如何通过 BQ25619E 读取电池的电压、电流或功耗数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    BQ25619E 没有用于监控电池电压、电流或功率的 ADC 寄存器。 BQ2562x 和 BQ25638确实有一些 ADC 寄存器、但未指定其精度。

    此致、

    Mike Emanuel