This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25618:如何知道充电就是 CV 充电

Guru**** 2383560 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25618
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1460458/bq25618-how-to-know-charging-is-cv-charge

器件型号:BQ25618

工具与软件:

尊敬的 TI 成员

我想知道充电状态是否处于 CV 充电状态。

我可以通过寄存器知道吗?
(到目前为止我找不到这样的寄存器。。。)

此致
菊池秀夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hideo:

    如第7.3.6.1节所示、CHRG_STAT = 0b10报告"快速充电(CC)和恒定电压(CV)"。 它不区分 CC 和 CV。

    此致、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的伊曼纽尔-桑

    感谢您的答复。

    您的意思是使用状态寄存器无法知道 CV 饱和、我得到了。

    我想知道充电器是否处于 CV 状态。
    你有什么想法吗?

    此致
    菊池秀夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hideo-San:

    如果充电电流低于充电电流调节阈值、BAT 电压处于充电电压调节状态、则器件不处于 THERM_STAT 状态、并且器件不处于 VINDPM 或 IINDPM 状态、则充电器应处于 CV 状态。

    此致、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的伊曼纽尔-桑

    我们可以通过 BQ25618寄存器了解以下状态吗?

    >如果充电电流低于充电电流调节阈值,  

    此致
    菊池秀夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hideo-San:

    检查 REG0x08位1以了解 TREG 状态、检查 REG0x0A 位6和5以了解 VINDPM 和 IINDPM。 但是、VINDPM 和 IINDPM 禁用了终止。

    此致、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的伊曼纽尔-桑

    您告诉我、我们可以在之前的评论中了解 VINDPM / IINDPM/热调节状态。

    谢谢你。  

    但是充电电流呢?

    >如果充电电流低于充电电流调节阈值,  

    我们是否能够知道充电电流小于此 BQ25618规定的 IBAT 调节电流?

    此致
    菊池秀夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hideo-San:

    处于这些模式将间接让您知道充电电流小于调节电压。 我们没有专门用于显示充电电流小于调节值的位。

    此致、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的伊曼纽尔-桑

    >处于这些模式将间接让您知道充电电流小于调节值。

    您能否具体说明哪些寄存器会指示充电器 IC 处于 CV 模式(IBAT 小于当前稳压值)?

    此致
    菊池秀夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hideo-San:

    我之前已经讲过这一点、如果充电电流低于充电电流调节阈值、BAT 电压处于充电电压调节状态、器件不处于 THERM_STAT 中、并且器件不处于 VINDPM 或 IINDPM 中、充电器应处于 CV 中。我们没有直接指示 CV 模式的寄存器。 我们不能提供该值。  检查 REG0x08位1以了解 TREG 状态、检查 REG0x0A 位6和5以了解 VINDPM 和 IINDPM。  同样、我们没有直接指示 CV 模式的寄存器。

    此致、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hideo-San:

    我之前已经讲过这一点、如果充电电流低于充电电流调节阈值、BAT 电压处于充电电压调节状态、器件不处于 THERM_STAT 中、并且器件不处于 VINDPM 或 IINDPM 中、充电器应处于 CV 中。我们没有直接指示 CV 模式的寄存器。 我们不能提供该值。  检查 REG0x08位1以了解 TREG 状态、检查 REG0x0A 位6和5以了解 VINDPM 和 IINDPM。  同样、我们没有直接指示 CV 模式的寄存器。

    此致、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的伊曼纽尔-桑

    我知道 BQ25618没有直接指示 CV 模式的寄存器。
    我想知道是否有办法知道充电器处于 CV 状态。

    我认为充电器处于条件下、充电状态处于 CV 环路或 IBAT 环路、因此我们不能只知道 CV 环路、我的理解不正确吗?
    "器件未处于 THERM_STAT 中、并且器件未处于 VINDPM 或 IINDPM 中"

    此致
    菊池秀夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hideo-San:

    我的发言仍然如以前所说的那样。 我重复了几次。 请根据您的应用进行测试。

    此致、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的伊曼纽尔-桑

    感谢你能抽出时间。

    我只想知道 CV 模式使用 BQ25618。
    但它不能做到这一点、我想。 所以我听说过几次。。。

    我的理解如下

    1.需要通过任何其他器件监测 IBAT 电流值  <- 这一点很重要。 如果没有检测器件、则无法知道 CV 模式。
    2.无 THERM_STAT、VINDPM 或 IINDPM
    3.如果其他 IC 监测到的充电电流值小于 IBAT 寄存器设置、则充电器处于 CV 模式。

    如果我们可以通过任何其他器件监测 IBAT 电流、我们就可以使用 BQ 充电器寄存器知道 CV 状态。

    我的理解是否正确?

    此致
    菊池秀夫  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hideo-San:

    正确。

    此致、

    Mike Emanuel