This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21750:IC 故障问题

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC21750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1464651/ucc21750-ic-failing-issue

器件型号:UCC21750

工具与软件:

IAM 使用 UCC21750DWR 以5kHz 的频率进行 IGBT 模块开关。这没问题、但有时 IC 会发生故障、也会为这个 UCC21750dwr 为 UCC14241QDWNRQ1供电。这也会频繁发生故障、并且这个 IC 会发热。     UCC21750DWRUCC14241QDWNRQ1这 是任何人请帮我吗  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您能否详细说明失败是什么意思? 栅极驱动器 IC 是否损坏且不再产生输出、或者是否存在一些其他错误(nFLT 报告、RDY 报告等)?  

    看一下原理图、我在 DESAT 路径上没有看到高压二极管。 您能确认它确实存在吗? 如果没有高压二极管、DESAT 引脚电压就很容易超过绝对最大值。  

    如果 UCC21750发热和损坏、而 UCC14241也损坏、那么这也可能是电源问题。 我建议检查 VCC、VDD、VEE、以确保它处于器件的工作区域之内。  

    谢谢!  

    Vivian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在一些栅极驱动器 IC 中、FLT、RDY LED 亮起。我已检查电源 IC 输出电压、看起来正常。 更改栅极驱动器 IC 后、就没有问题了。 DESAT 的二极管全部位于另一个板中、我为其提供 I/p。

    IC 损坏意味着某些 RDY、FLT LED 亮起的 IC。 更换某些 IC 后、PWM 输出正常  

    IGBT 器件型号  FF450R12KT4  

    电源 IC 和栅极驱动器 IC 都发生故障(不再产生输出)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    如果在更换栅极驱动器 IC 后问题消失、那么我怀疑是栅极驱动器损坏问题;nFLT/RDY 可能短接至 COM。 您可以通过捕获 VCC、VDD、DESAT、RDY、nFLT 的波形来确认。 如果 RDY/RDY 稳定且高于 VCC、同时 RDY 被拉至低电平、则 VDD 引脚可能会损坏内部;如果 DESAT 一直保持低电平、而 nFLT 被拉至低电平、则可能会损坏内部的 nFLT。 您还可以检查不良单元的 RDY 和 GND 之间以及 nFLT 和 COM 之间的阻抗、并将值与良好单元进行比较。  

    如果电源 IC 和栅极驱动器 IC 都出现故障、我怀疑电源 IC 配置不正确、可能会导致栅极驱动器 IC 出现 EOS (电气过载)。 请联系电源 IC 团队进行原理图审阅。  

    谢谢!  

    Vivian