This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62442-Q1:TPS62442原理图是否正常?

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1464471/tps62442-q1-tps62442-schematic-whether-is-ok

器件型号:TPS62442-Q1

工具与软件:

您好、朋友:

   请问这项设计方案是否可行? (包括选择电阻器、电容器和电感器)

  使用条件:Iout1 (typ)= 534mA;Iout1 (max)= 1780mA;Iout2 (typ)= 748mA;Iout1 (max)= 1136mA。如果我想让 IC 在自动模式下工作

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuming:

    对于输入滤波器、我建议使用铁氧体磁珠而不是 LC。 其余看起来不错。

    此致、

    法尔海恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Farheen:

        感谢您的答复。  我想问一下是否有推荐的型号?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuming:

    您可以使用如下命令:

    谢谢!

    法尔海恩