This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28600:双路输出反激式电源的问题:24V 输出随输入电压增加-原因和优化建议

Guru**** 2510575 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1465220/ucc28600-issue-with-dual-output-flyback-power-supply-24v-output-increases-with-input-voltage---causes-and-optimization-suggestions

器件型号:UCC28600

工具与软件:

我  设计了 一款    具有 两个 输出的反激式电源:
        •        连接 到  光耦合器 反馈 环路的一个输出为12V。
        •   另一个 输出 为 24V、   未 连接 到 任何 反馈。

在  变压器 设计中、      12V 输出的匝数比 是    24V 输出的一半。  但 我 观察到 、  12V 输出 保持 稳定 并 不 受    输入 电压变化的影响、 而  24V 输出 会  随着  输入 电压的 上升而显著增加。  具体而言、 在      420V 的高输入电压下、  24V 输出 上升 至 53.4V。

问题:
为什么           即使   12V 输出   通过  反馈 环路保持稳定、24V 输出也会随着输入电压的上升而显著增加?  除了 添加  虚拟 负载之外、 是否 有 更好的 方法 来 稳定  24V 输出、  例如 优化  反馈 设计 或 调整  变压器 参数?

附件:
        • PDF: 部分  电路图。
        • 图像:     两个 输出的电压波形、 其中 黄色 表示  12V 输出 、 绿色表示   24V 输出 。

•图像:两个输出的电压波形、其中黄色代表12V 输出、绿色代表24V 输出。
 e2e.ti.com/.../201017016200.pdf 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我查看了原理图、发现您有输出滤波器。  我想知道这种滤波/均值计算是否是导致输出出现调节问题的原因。

    尝试支撑 L3和 L4、看看负载调节是否改善。

    此致、