工具与软件:
我 设计了 一款 具有 两个 输出的反激式电源:
• 连接 到 光耦合器 反馈 环路的一个输出为12V。
• 另一个 输出 为 24V、 未 连接 到 任何 反馈。
在 变压器 设计中、 12V 输出的匝数比 是 24V 输出的一半。 但 我 观察到 、 12V 输出 保持 稳定 并 不 受 输入 电压变化的影响、 而 24V 输出 会 随着 输入 电压的 上升而显著增加。 具体而言、 在 420V 的高输入电压下、 24V 输出 上升 至 53.4V。
问题:
为什么 即使 12V 输出 通过 反馈 环路保持稳定、24V 输出也会随着输入电压的上升而显著增加? 除了 添加 虚拟 负载之外、 是否 有 更好的 方法 来 稳定 24V 输出、 例如 优化 反馈 设计 或 调整 变压器 参数?
附件:
• PDF: 部分 电路图。
• 图像: 两个 输出的电压波形、 其中 黄色 表示 12V 输出 、 绿色表示 24V 输出 。
•图像:两个输出的电压波形、其中黄色代表12V 输出、绿色代表24V 输出。
e2e.ti.com/.../201017016200.pdf