This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25895:使用电池供电时出现充电器输出问题

Guru**** 2529560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1465443/bq25895-charger-output-problem-when-supplied-from-the-battery

器件型号:BQ25895

工具与软件:

您好!

我将 BQ25895RTWR 用作电路中的充电器和电源路径选择器。 我的电源电压为12V、该电压直接进入 BQ25895RTWR 的 VBUS 引脚。 我 在 BQ25895RTWR 后立即使用了 TPS61033QDRLRQ1 。 TPS61033QDRLRQ1的输出为+12V /-12V 转换器供电。

我的电路有问题。 如果我直接从12V 电路为我的电路供电、效果很好。 但是、如果我通过电池为我的电路供电、则 TPS61033QDRLRQ1会产生可闻噪声、并且下游电路不工作正常。 我已经连接了电路。  

注:为了确保此问题确实与充电器相关、我已删除 FB6。 我已经为 FB6铁氧体磁珠 SYS 网络侧焊盘提供了3.8V 电压。 下游电路工作正常。 这种情况让我觉得问题和充电器有关。 您能帮助解决这个问题吗?