This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5156:升压转换器40V 至160V、采用 LM5156EVM

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5156, LM5156EVM-BST, LM5155

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1459801/lm5156-boost-converter-40v-to-160v-with-lm5156evm

器件型号:LM5156
主题中讨论的其他器件:LM5155.

工具与软件:

您好!

我想设计一个50W 升压转换器、使其具有160V 的输出电压、输入电压:9-30V (典型值12V)。

我评估了 两个级联升压转换器而不是具有 LM5156控制器的反激式转换器。  我使用了2个 LM5156EVM-BST 板、我 按照规格更新了这些板。

我的第一个升压转换器(12V 到40V)工作正常、但 第二个升压转换器的电感器温度高于100°C!

第二个升压 转换器的规格为:  

输入电压= 40V, 输出电压: 160V/电流: 0,3A , 开关频率: 1MHz。

我希望 LM5156控制器在启动模式下以电流模式工作、因为这里的输出电容器很大、因此我 需要将输入电流限制为1、5A (请参阅 LM5155_56_LM556_LED 的电流检测和斜率补偿 Quickstart_Calculator 附加文件)。  e2e.ti.com/.../LM5155_5F00_56_5F00_Quickstart_5F00_Calculator_5F00_for_5F00_Boost_5F00_Converter_5F00_Design_5F00_V1_5F00_1_5F00_1_5F00_Second-cascaded-boost-1MHz .xlsx

 LM5156EVM-BST 的更新 BOM

Q1:SIR616DP-T1-GE3
D1:V8P22-M3/H
L2:XGL1010-333MED
R7:33 m Ω
C3:APZ1012470M100R
R9 = 510k
R15 = 20k
R16 = 20k
C26 = NI
R19 = 1MEG
C25 = 1nF
R14 = 82k
R17 = 510
c7 = 4u7
C16 = C14 = 220nF
R5=1000

第二个引导转换器的效率约为82% 、就像我说的那样电感器温度超过100°C。 如何改进此设计?  

而且由于输出电压是160V、电感器的电压是120V、但大多数电感器的最大工作电压约为60-80V、因此我认为存在绝缘击穿风险。 您对线圈的工作电压有何建议?

谢谢!

杰罗姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerome、

    感谢您的咨询。

    您能否附上完整的原理图以及一些示波器截图?

    看到 Vin、Vout、switchnode 和 COMP 引脚会很有意思。

    此致

    Moritz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅随附的 修改的 LM5156EVM 架构

    e2e.ti.com/.../LM5156EVM-MPT.pdf

    占空比不是恒定的:由于电流的调节模式、此设计看起来不稳定?

    杰罗姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    负载为770欧姆、而不是510欧姆:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    空载(开路):  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    测试设置: ..

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerome、

    这看起来确实不稳定。

    请尝试调整补偿网络。 1M Ω 是 Rcomp 的一个非常高的值。 您可以在下一次尝试中尝试使用200k 和20nF。

    此致

    Moritz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用 R19=200k (Rcomp)和 C25=22nF (Ccomp)(输出负载= 510欧姆)=>仍然不稳定且 Vout =155v <160V 进行测试

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用 R19=200k (Rcomp)和 C25=22nF (Ccomp)进行测试、并添加  C26= 451pF  (CHF)(输出负载= 510 Ω)=>非常稳定  

    但线圈的温度仍然高于100°C、效率约为82%。  

    借助 Coilcraft 的直流直流优化器工具、我想 线圈的温度50°C、  

    你知道为什么线圈的温度过高?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerome、

    在高开关频率下、电感器中的磁芯损耗起主导作用。 为了降低温度、您可以降低开关速度、以某种方式冷却电感器、或使用不同的电感器。 有关电感器选择(磁芯材料)、请向您的电感器供应商索取。

    此致

    Moritz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、 我将开关频率降低到了600kHz、将线圈值增加 到了68uH。现在、线圈的温度低于70°C。

    谢谢!