主题中讨论的其他器件:、 LM5155.
工具与软件:
您好!
我想设计一个50W 升压转换器、使其具有160V 的输出电压、输入电压:9-30V (典型值12V)。
我评估了 两个级联升压转换器而不是具有 LM5156控制器的反激式转换器。 我使用了2个 LM5156EVM-BST 板、我 按照规格更新了这些板。
我的第一个升压转换器(12V 到40V)工作正常、但 第二个升压转换器的电感器温度高于100°C!
第二个升压 转换器的规格为:
输入电压= 40V, 输出电压: 160V/电流: 0,3A , 开关频率: 1MHz。
我希望 LM5156控制器在启动模式下以电流模式工作、因为这里的输出电容器很大、因此我 需要将输入电流限制为1、5A (请参阅 LM5155_56_LM556_LED 的电流检测和斜率补偿 Quickstart_Calculator 附加文件)。 e2e.ti.com/.../LM5155_5F00_56_5F00_Quickstart_5F00_Calculator_5F00_for_5F00_Boost_5F00_Converter_5F00_Design_5F00_V1_5F00_1_5F00_1_5F00_Second-cascaded-boost-1MHz .xlsx
LM5156EVM-BST 的更新 BOM
第二个引导转换器的效率约为82% 、就像我说的那样电感器温度超过100°C。 如何改进此设计?
而且由于输出电压是160V、电感器的电压是120V、但大多数电感器的最大工作电压约为60-80V、因此我认为存在绝缘击穿风险。 您对线圈的工作电压有何建议?
谢谢!
杰罗姆