This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG2100R044:LMG2100R044作为高侧电流开关

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG3100R044, LMG3100R017, LMG2100R026, LMG2100R044

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1464242/lmg2100r044-lmg2100r044-as-high-side-current-switch

器件型号:LMG2100R044
主题中讨论的其他器件:LMG2100R026、LMG3100R044 、LMG3100R017

工具与软件:

您好!

我正在尝试将 LMG2100R044/LMG2100R026用作适用于高功率负载的高侧电流开关。 我附上了我的设计图片。

 LMG2100R044/LMG2100R026 必须位于 VIN (28V 至50V)与负载之间(因此我被迫在高侧使用)。 预期电流 高达15A。

紫色网表示高电流导体、未显示负载(但它连接到 SW 引脚、并从该引脚连接到电路板 GND)。

想法是始终将低侧开关保持开路、这样 AGND/PGND 就不会短接至 VIN。

我的问题:

1.我不确定整个设计是否正确或最佳(例如:因为我不能使用 PGND 焊盘、因为 PGND 焊盘是在 IC 和低侧卓越 Rds 之外传热的主要方式)。 感觉我尝试将错误的 IC 用作电流开关。

2. 我不知道我应该连接到 HB 引脚什么,或者如果我应该让它悬空...

您可以帮助我解决这个问题吗?

谢谢!

罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Roy:

    LMG3100R017或 LMG3100R044可能更适合高侧开关应用。 它们是单个 GaN FET、而不是半桥(LMG2100R044/R026)。  

    对于 LMG3100或 LMG2100、您都需要一个隔离式辅助电源为高侧开关提供 Vcc 电压。 以高侧开关的源极为基准、该电压为(+5V)。

    如果您使用 LMG2100、HB 和 HS 引脚将连接隔离式辅助电源。 对于 LMG2100、您只使用 Vcc 和 AGND 引脚。  

    此致!

    Kyle Wolf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     非常感谢!