This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63806:在禁用时假设输出电压为5V 时不会对器件造成反馈或损坏的风险是正确的吗?

Guru**** 2505605 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1464877/tps63806-correct-to-assume-no-risk-of-back-feeding-or-harming-part-with-5v-on-output-when-disabled

您好!

我们提供的节点需要在不同用例中同时用作拉电流和灌电流。 我们将研究在拉电流用例中使用 TPS63806YFFR、将最低3V 升至5V/2A。 希望这部分不会有问题。 但是、我们想了解在另一个用例中的预期结果、在该用例中、TPS63806YFFR 已禁用、而另一个稳压器会生成5V 电压。 然后、这些5V 电压将出现在 TPS63806YFFR 的输出端、而 TPS63806YFFR 的输入端可能具有0V 电压。

我们了解到 TPS63806YFFR 具有"带负载断开功能的真正关断"、但未找到更多详细信息。

假设我们不需要担心所述情况、并且在 TPS63806YFFR 被禁用时不存在通过 TPS63806YFFR 或对其造成损害的风险、这是否正确? 无需添加额外的硬件(例如串联 PFET)来将其与5V 节点断开?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    以下是您问及在 TI 平台上的器件时是否有误?

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、确实是。 我现在已经对其进行了调整。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Southern、

    这是好的、只是 从我的身上弄糊涂了。

    是的、您的理解是正确的、并且即使输出端存在预偏置、在器件分流时也不必担心反馈。  

    此致

    TAO