This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR43610-Q1:布局回顾/反馈轨迹

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR43610-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1464965/lmr43610-q1-layout-review-feedback-trace

器件型号:LMR43610-Q1

工具与软件:

您好!

我有一个使用 LMR43610-Q1稳压器的非常密集的设计、我对检测迹线与 RFBT (R10)电阻器的连接有疑问。 原理图如下:

现在、我有一条从 RFBT 电阻器到输出电容器的细而长的布线。

我考虑的替代方案是在红色标记的位置放置一个过孔、以将  RFBT 电阻器直接连接到该平面。 我认为这种方法更简洁、但我有疑问、因为 通常建议使用较短的迹线并避免与飞机相连。 您的建议是什么?  

提前感谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否提供有关负载的信息? 这意味着它是否靠近红色标记? 因为如果负载远离电阻器的上部端子、那么您将不能真正测量实际输出。

    谢谢。此致

    Pramanik Patel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    负载通过一些过孔分布在平面上。 PCB 非常小巧、因此一切都非常接近。

    此致、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、您可以有一个过孔来连接  RFBT 的上部终端、但 需要注意以下几点:

    1) 1) FB 节点必须远离噪声源。

    2) RFBT 的上端子必须靠近输出引脚、以使检测误差最小。

    谢谢!

    Pramanik Patel