This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS27SA08-Q1:PWM 高侧电源开关

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1464733/tps27sa08-q1-pwm-high-side-power-switch

您好!

我正在寻找具有 PWM 功能的智能高侧电源开关。

是否有任何 TI 元件可以使用10kHz PWM 轻松驱动18A 负载?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mariglen:  

    电流没有问题。 通常、高侧开关的最大频率限制为1-2kHz。 对于更高的频率、您可以考虑在 HSS 输出上使用单独的低侧开关、从而实现更高的开关速度。 这样、您将拥有低侧开关的 HSS 保护功能和 PWM 功能。 以下应用手册第4.3节概述了此技术。  

    www.ti.com/.../slvaf10.pdf

    谢谢!  

    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sarah、

    感谢您的答复。
    实际上、我已经有一个满足我要求的高侧开关、但这是来自另一家制造商、我的问题是、我想降低电路板成本、因此我正在寻找更便宜的替代方案。
    但是、我目前认为 TI 没有任何符合我需求的产品。

    此致、

    Mariglen