This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61222:带电池保护的单节5V 升压

Guru**** 2509185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61029, TPS61020

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1461693/tps61222-single---cell-5v-boost-with-cell-protection

器件型号:TPS61222
主题中讨论的其他器件:TPS61020、TPS61029

工具与软件:

您好!

我们通过100Ah 单节 LiFePO4电池设计5V 电源。 最大输出电流为500 mA。 您能否推荐能够将电池电压升高到5V 并具有集成电池保护功能的合适 IC、以便在电池电量耗尽时关断。

谢谢、此致、

Samo Smodiš ć

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Samo:

    正常的电池电量范围是多少?设备应在何时关闭?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们正在使用的电池是 Narada FE100A 3.2V 100Ah LiFePO4电池、其工作范围为2.5 ~ 3.65V。该器件应在最低电池电压2.5V 时关断、以防损坏。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以使用具有 LBI 电池监测功能的 TPS61020吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是工作,谢谢! 您是否知道与此类似但具有更高电流能力(> 1A)的 IC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们有新的部件,是 RTMed ,你能给我发电子邮件,然后我可以提供信息,  

    您是指输出大于1A?

    如果是输入电流限制、则 TPS61029正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我的意思是输出电流能力大于1A。 我可以从哪里获得您的电子邮件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电子邮件:

    nini-zhongti.com.peter

    如果方便、请帮助提供帐户/客户信息。