This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR38020:额定电流更高的直接替代器件

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR38020, LM70840

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1465161/lmr38020-drop-in-replacement-part-with-higher-current-rating

器件型号:LMR38020
主题中讨论的其他器件: LM70840

工具与软件:

您好!

我们在设计中使用 LMR38020 (LMR38020FSDDAR ),现在我们有更高的输出电流要求。  新的输出要求是 24V、3.5A 到4A 电流。 采用48V 标称输入。

您能否建议可直接替换为 LMR38020的替代器件

谢谢

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们不能用更高的电流直接替代 LMR38020。 您可以考虑使用 LM70840、80V 4A 器件。

    此致、

    Niranjan