请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMR38020 主题中讨论的其他器件: LM70840
工具与软件:
您好!
我们在设计中使用 LMR38020 (LMR38020FSDDAR ),现在我们有更高的输出电流要求。 新的输出要求是 24V、3.5A 到4A 电流。 采用48V 标称输入。
您能否建议可直接替换为 LMR38020的替代器件
谢谢
此致
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.