This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:关于 DSG MOSFET

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1462046/bq40z80-regarding-dsg-mosfet

器件型号:BQ40Z80
Thread 中讨论的其他器件:BQSTUDIO

工具与软件:

您好!

我不需要在我们的系统中控制 DSG 引脚、它允许的数量与系统需要的数量一样多。 移除 DSG MOSFET 是一种不错的选择还是会导致任何问题?
我将需要 CHG MOSFET、那么是否有任何相关输入?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、如果我要禁用与 DSG 保护相关的所有功能、能否知道 BQStudio 中的更改。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    可以移除放电 FET、但我们不建议这样做、因为电量监测计只能阻断流入电芯的电流、而不会向外流出任何电流。

    关于保护、可以使用 Enabled Protections 寄存器启用和禁用这些保护功能。

    此致、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    好吧、明白了、我们需要这样的逻辑本身、我们不希望 DSG 路径中的任何内容受到控制。 因此、最好在 BQStudio 中移除放电 FET 或移除保护以及与之相关的一切内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果所有放电保护均已禁用、DSG FET 唯一断开和闭合的时间将取决于是否出现放电电流。

    此致、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这就意味着、根据消耗的电流、可以控制 DSG MOSFET。 这是正确的理解吗?
    如果是这样、我不想控制 DSG 路径、一旦通过 bq 启用了 MOSFET、DSG 一定不能有任何控制、它必须是自由流。 如何才能做到这一点?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果启用了 FET_EN、并且在检测电阻上读取的电流小于 DSG Current Threshold、电量监测计将闭合 DSG FET。 如果电流大于该值、DSG FET 将被打开。

    此致、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    因此、如果我想要自由流动、我必须将电流阈值设置得更小、以便它始终正确启用?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您需要将其设置为一个值、以便无论何时看到放电电流、FET 都将开启、但该值仍需要大于停止电流、以便电量监测计仍然能够进入弛豫状态。

    此致、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    好的、明白了。