请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS552882 工具与软件:
您好、TI:
我正在 定制板中使用 TPS552882、当使 Vin = 12V 时、我不会获得12V 输出。 可能是什么原因。
请查看随附的原理图
谢谢!
Abhineet Ranjan
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.