This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25306:电池拆卸和放大器;类似产品

Guru**** 2593650 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1463549/bq25306-battery-remove-similar-products

器件型号:BQ25306

工具与软件:

您好!

重新查找2节锂离子电池的电池充电器。

我已检查 BQ25306、它看起来非常有用、因为它具有可编程的充电电压和电流。

我们的电池应该也能够在-30°C 中充电、因此我们需要能够调节充电电流。

此外、从电源到系统的"电源路径"是一些"需要"。

是否有任何其他与 BQ25306类似的产品?

BQ25306不在该列表中是有原因的: www.ti.com/.../slvt145r.pdf

是否有适用于类似产品的评估/开发板?

另有关于 BQ25306的问题:

在数据表第25页上有一张图片"图10-8. 具有电源路径的典型应用图"。

连接 VBUS 后、它将通过 PMID 引脚为"系统"供电、电池不为"系统"供电?

但是、当 VBUS 通过 PMID 引脚给"系统"供电时、IC 仍在充电和管理 电池、我是否正确?

如果移除电池并连接 VBUS、将会发生什么情况?

未连接电池且连接 VBUS 时、"系统"将从 PMID 引脚获得电源?

连接 VBUS 时、即使电池已移除、整个电路也能正常工作?

BR、

日文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JP、

    我们将在下一个工作日与您联系。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    数据表明 BQ25306RTER 能够提供3A 充电电流-这所有电流都进入电池?

    BQ25306RTER 还将电源馈入系统(电源路径正在使用中)并为电池充电的情况怎么样。 请参考此. PDF www.ti.com/.../bq25306.pdf
    "图10-8. 具有电源路径的典型应用图"。

    如果电池正在使用2A 电流进行充放电、则最大值为 使用电源路径通过 PMID 引脚将 CEN 馈入系统的电流?
    假设 VBUS 上使用的输入电源为5A 电流。

    是否可以通过 PMID 引脚更改之间的器件、例如2A 电流和2A 电流电源系统?

    最大值是多少 Q1能够处理的电流是多少?

    BR、

    日文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JP、

    参考 关于 d/s 的8.3建议运行条件、SW 输出电流的额定值为3A。

    请参阅 VBUS 输入电流 IINDPM_3A 的规格表。

    不建议将负载连接到 PMID。 图10-8. 在 d/s 的下一修订版中将删除具有电源路径的典型应用图

    谢谢!

    宁。