This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM76005-Q1:电源输入问题

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: LM76005-Q1, LM76005

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1464499/lm76005-q1-power-input-problem

器件型号:LM76005-Q1
主题中讨论的其他器件: LM76005

工具与软件:

你好。 我正在就使用 LM76005-Q1时的电源输入相关问题与您联系。

我制作了输出为(5V/5A)、(12V/5A)和(24V/5A)的电源板。

当我制作电路板并在大约1~2A 的负载下测试它30~40分钟时、操作没有问题、后续使用也没有问题。

但是、当我将电池连接到最近设计的电路板时、输出24V 电压的 IC 就被毁。

检查损坏区域后、IC 芯片的 VIN 引脚和 NC 引脚之间似乎发生了短路。 目前、NC 引脚未连接到任何地方。

下面附上了 PCB 板的照片

 

用于5V、12V 和24V 的设计参考 Webench、电路图如下。

我绘制的电路图有什么问题吗?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jun:

    24V 输出所用的输入 VIN 电容器的额定电压是多少? 当你说,

    然而、当我将电池连接到最近设计的板上时、输出24V 的 IC 就被毁了。

    对电路板施加的电压值是多少? 是否所有部件的输入电压都相同? 您是否将电池"热插拔"到板上? 您是否能够在这三个器件上提供一些示波器截图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该电路板使用40V 至60V 的输入电源。

    测试运行条件时的电压如下所示:

    如果使用电源:55 ~ 58V

    如果使用外部电池:51 ~ 53V

    对于上述30到40分钟的测试、使用了电源。

    使用电池时、我使用外部断路器打开电源。
    我将电池连接到了断路器的输入端、并将断路器的输出端连接到了电路板。
    之后,当我打开断路器的开关,如图中所示的零件损坏。

    用于 VIN 的额定电压为100V、使用的元件名称如下。

    GCM32DC72A475KE02L:100Vdc / 4.7uF

    C2012X7S2A474K125AB:100Vdc / 0.47uF

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该故障是否可以重复出现? 引脚周围是否有碎屑? 重复此测试时、您能否捕获 VIN 输入电压?

    本  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用另一个 PCB 对其进行了测试、但存在相同的症状、IC 芯片的 VIN 部分损坏。

    我认为、如果打开断路器上的开关、该引脚将立即被断开、从而很难测量电压。

    症状出现后、我觉得 VIN 管脚周围有异物或导电性材料导致短路、所以我用放大镜检查确认没有物质。

    当我第二次测试它时、出现了相同的症状。

    在阅读有关 LM76005的论坛帖子时、我阅读了一篇声称 VIN 引脚断开的帖子、就像我的帖子一样。
    由于 VIN 引脚的电容为4.7uF、470nF、因此输入电压中存在过冲、我读到应使用一个更大的电容器来解决这个问题。
    如果我在设计的电路板中增加输入电压电容的电容、该问题是否可以解决?
    此外、如果我增大电容、您能否推荐一种可用于输入电压的电容器产品?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用断路器开启 LM76005是一种"热插拔"事件、会导致 VIN 尖峰和 VIN 引脚过压。 看一下电路板的图片、C18 (470nF)应尽可能靠近 LM76005而不是4.7uF 电容器 C17。 我的建议是重新布局电路板、在 VIN 上可以放置额外的4.7uF 电容器、470nF 电容器应尽可能靠近 VIN 引脚。

    如果我增加我设计的电路板中输入电压电容器的电容、该问题是否可以解决?
    此外、如果我增大电容、您能否推荐一款可用于输入电压的电容器产品?[/QUOT]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速回复。

    如果我要构建新电路板、是否可以通过尽可能靠近 VIN 引脚修改 C18 (470nF)的位置并并并联使用三个 C17 (4.7uF)电容器来解决 VIN 处的过压问题?

    此外、我还计划将三个 C18 (4.7uF)电容器临时焊接到当前的电路板上并进行测试。
    这会否在一定程度上暂时纾缓这问题?

    "你是我的!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [报价 userid="593079" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1464499/lm76005-q1-power-input-problem/5618780 #5618780"]如果我要构建一个新电路板、是否可以通过修改 C18 (470nF)的位置尽可能靠近 VIN 引脚并并联使用三个 C17 (4.7uF)电容器来解决 VIN 处的过压问题?

    由于您拥有现有的电路板、请尝试在 VIN 上添加4.7uF 电容器并测试 IC 是否不会损坏。

    此外、我还计划暂时将三个 C18 (4.7uF)电容器焊接到当前电路板上并进行测试。
    这是否会在某种程度上暂时缓解该问题?

    是的、我认为是这样。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    经证实、当并联添加两个4.7uF 电容器时、未出现这种现象。

    不过、我还有其他一些问题、所以我要提问。

    我认为如果没有给出 IC 芯片的使能信号、IC 就不会工作、也不应该向 VIN 施加任何电流或电压。  我的假设是错的吗?

    在 IC 未启用时、VIN 引脚断开有什么原因?

    此外、如果使用断路器为其供电、会出现抖动等情况、即其反复开关、电容器似乎无法解决过冲问题、VIN 也会以同样的方式损坏。

    对此还有其他解决方案吗?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [报价 userid="593079" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1464499/lm76005-q1-power-input-problem/5620593 #5620593"]

    我认为如果没有给出 IC 芯片的使能信号、IC 就不会工作、也不应该向 VIN 施加任何电流或电压。  我的假设是错的吗?

    在 IC 未启用时、VIN 引脚断开有什么原因?

    [报价]

    启用 IC 不会影响 VIN 引脚的绝对最大值。 无论启用或未启用 IC、引脚都必须维持数据表中提到的 VIN 额定值。 如您的评估所示、如果 VIN 在任何时候超过绝对最大值、该引脚可能会随着时间的推移而降级和/或发生灾难性故障。  

    [报价 userid="593079" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1464499/lm76005-q1-power-input-problem/5620593 #5620593"]

    此外、如果使用断路器为其供电、会出现抖动等情况、即其反复开关、电容器似乎无法解决过冲问题、VIN 也会以同样的方式损坏。

    对此还有其他解决方案吗?

    [报价]

    您可以添加一个额外的电容器、例如电解电容器、如下例所示:

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jun:

    如果没有其他问题、请点击我以上回复的"Resolved"以关闭该主题。 谢谢!