This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS73601-LinReg EP 振荡

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS736, TPS737

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1463068/tps73601-ep-linreg-oscillating

器件型号:TPS73601-TPS73601 EP
主题中讨论的其他器件:TPS736TPS737

工具与软件:

我们使用 TPS73601DCQR 并借助200mA 的输出电流将+5V 输入调节至+3.3V。 根据数据表、使用设置电阻器 R1=52.3K 和 R2=30.1K。 此外、在输入和输出端使用0.1uF 电容器。  是否有报告表明此器件在这些条件下振荡(Vpp=200mV、330kHz)?  当  TPS73601DCQR 的输出空载时、我们也看到振荡。 在 R2之上放置15pF 电容器会使振荡的 Vpp 增加到 Vpp=350mV。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mark:

    根据数据表(第12页)、如果使用输出电容器、则当电容器和 ESR 小于50nF 欧姆时、可能会发生振铃。  (TPS736的-TPS736版本 EP 中有一个错误、但位于此处的商用器件数据表中的信息正确: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps736.pdf)。  如果输出端不连接电容器、便可实现最高的稳定性、因此、我建议移除所有输出电容器(甚至是去耦电容器)并重新测试。  另一种选择是增大电容值、使电容高于50nF 欧姆。  

    如果使用该值时稳定性变差、则 CFF 的最佳值可能高于15pF。  您需要使用 NISM 测量现有系统的稳定性(无 Cff)、以获得相位裕度和总环路交叉频率(与测量相位裕度的频率相同)。  选择 Cff 以提高稳定性的一种方法是使用本白皮书进行指导(从第2.4节开始)。

    https://www.ti.com/lit/an/slva289b/slva289b.pdf

    谢谢!

    Stephen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephen:

    非常感谢您的快速而全面的响应。 我们可能要到下周才能测试您的建议。 您可以提出问题、我们下周同一时间再见、如果我们仍然遇到问题、我将重新提出一个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mark:

    如果您有其他问题、我建议您响应此主题(即使我们关闭它)、因为这将确保它直接提供给我。  如果您需要进一步的支持、请告诉我们。

    谢谢!

    Stephen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephen:

    正如您建议的那样、我们依次移除  TPS73601DCQR 输出端的电容器并观察振荡变化。  移除5ea 0.1uF 和2ea 0.01uF (仅留下2ea 0.01uF) 电容器后、TPS73601DCQR 的输出  变为稳定。 您是否可以建议 TPS73601DCQR 的直接替代产品(可调 Vout 或固定 Vout=3.3V、Vin=5V)、该产品在输出端具有大电容(约1uF)时保持稳定?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mark:

    TPS737可能是您的理想选择。  如果您有任何其他问题、请看一下、告诉我。

    谢谢!

    Stephen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再次感谢 Stephen 您在稳定 TPS736方面的帮助和您的 TPS737建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常欢迎 Mark、如果您有任何其他需求、请告知我们。

    谢谢!

    Stephen