This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS923652:有关背光控制应用的问题

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS923652

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1464707/tps923652-questions-about-the-backlight-control-application

器件型号:TPS923652

工具与软件:

您好、先生、

我的客户正在研究用于 LCD 背光控制的 TPS923652、他们有以下问题、您可以帮助回答这些问题吗? 谢谢!

1.是否有可能将背光调光降低到5%以下? 哪种调光模式可以支持此请求?

2.使用此 LED 驱动器,我可以达到的最小占空比是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Henry:

    请参考我的以下评论-  

    Unknown 说:
    1. 是否有可能将背光调光降低至5%以下? 什么样的调光模式可以支持此请求?[/QUOT]

    是的、可以将背光调光等级降至5%以下。 所有4种调光模式都可以支持该功能。

    Unknown 说:
    2. 使用此 LED 驱动器可以达到的最小占空比是多少?

    最小值 损耗 占空比?

    此致、

    Steven

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    2.使用此 LED 驱动器,我可以达到的最小占空比是多少?

    最小值 损耗 占空比?  =>  是的!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Henry:

    您可以在数据表的第7.5节"电气特性"中找到开关 FET 最短导通时间 t_min_on。

    此参数与您使用 FSET 引脚设置的开关频率一起、决定了此 LED 驱动器在此特定开关频率下可实现的最小开关占空比。

    此致、

    Steven