This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28740EVM-525:驱动

Guru**** 2551370 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28740, PMP41031

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1463979/ucc28740evm-525-drive

器件型号:UCC28740EVM-525
主题中讨论的其他器件:UCC28740PMP41031

工具与软件:

使用 T1驱动 Q1时、我想问的问题。 在占空比较窄的情况下、UCC28740的 DRV 引脚的下降沿和 Q1的下降沿延迟相对较大、如何消除该延迟。

   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该测量的波形是模拟波形还是模拟波形?  您在哪个节点探测了信号? 您需要确定此处哪个组件导致了延迟。 通常、变压器引起的延迟是对称的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是一个仿真波形、开关频率为60kHz、导通时间为500ns

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    光标位于原理图中的何处? 您是否探测了传播路径上的其他节点?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      

    这 是 LTspice 的仿真原理图。 测得的波形也会延迟。 当脉冲宽度较窄时、磁性复位电路不起作用、从而导致延迟较长。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ning、

    我是这位客户的 FAE。 客户构建板请参阅我们的 EVM SCH。

    您能将我们的测试结果分享给 EVM 电路板上供客户比较吗?

    谢谢!  

    Severi.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Severi,

    该原理图基于 PMP41031。 让我将最初的设计人员设置回圈进行此次调查。

    此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Solax 工程师、

    请探测 Q3 VDS。 我认为这种延迟在很大程度上是由于在电流流经 D1和 D4之前为 Q3的 Coss 充电造成的。

    此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

          

    当占空比较小时、关断延迟较大、而当占空比较宽时、关断延迟会减小。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当占空比较小时、累积的变压器电流很小、因此寄生电容充电需要更长时间。 反之亦然。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有有效的方法可以减少延迟? 我已经尝试改变 L1的灵敏度、但延迟时间仍然非常长

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尝试添加类似 PMP41031所用的驱动程序。