This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC3854A:降压 PFC -应用手册

Guru**** 2591860 points
Other Parts Discussed in Thread: UC3854A, UCC29910A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1464875/uc3854a-buck-pfc---application-note

器件型号:UC3854A
主题中讨论的其他器件: UCC29910A

工具与软件:

我想使用 UC3854A 作为降压 PFC 控制器、利用其功率限制功能。 按照 DN-66应用说明、我无法将输出调节到所需的电压(400V)、同时实现精确的功率限制(1.5kW)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeheu、  

    UC3854A 被设计为 CCM 升压 PFC 控制器。  DN-66中的说明适用于 传统的 CCM 升压 PFC 配置。  它们不适用于降压 PFC 实现。  

    可以调整 UC3854A 以用作降压 PFC 控制器、但需要考虑几个特殊注意事项:
    1. 只有当输入电压高于输出电压时才会进行降压操作。  对于400V 输出、您需要超过300Vrms 的交流输入。
    2. 电感和其他元件的升压 PFC 设计公式不适用于降压 PFC。  
    3. "软启动"会延长、因为 Vout 从0V 开始。  正常升压 PFC 软启动对于降压 PFC 不能按预期正常工作。
    4. 如果使用高侧开关、则需要电平转换驱动器。  如果使用低侧开关、 您将需要电平转换反馈。   

    这些是我能想到的重要问题。  可能还有更多。  我不确定如何转换 UC3854A 以控制降压 PFC 配置。  

    TI 具有专用的降压 PFC 控制器 UCC29910A、但它针对85VAC~265VAC 输入和~80VDC 输出进行了优化。  
    但是、其数据表和其他应用手册可能包含有关降压 PFC 的其他信息、有助于您进行应用设计。
    请参阅此处提供的文档:   
    e2e.ti.com/.../TI_5F00_UCC29910A_5F00_Buck_2D00_PFC_5F00_Ctlr_5F00_TSSOP_2D00_14.pdf   e2e.ti.com/.../App_2D00_Note_5F00_Buck_2D00_PFC_5F00_SEM_2D00_1900_5F00_slup264.pdf

    此致、
    Ulrich   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ulrich 您好、

    感谢您的建议。  

    至于输入电压、我们将使用380Vac 或更大的电压、目前不关注栅极驱动。 至于公式、我已经尝试了在降压 PFC 设计手册中使用适用于降压的公式。 但我主要关心的是功率限制因素。 DN-66调整功率限制的公式是否适用于降压 PFC? 即 RMO、RAC、A 等

    再次感谢。

    此致、

    Jeheu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeheu,

    我们不负责回答超出预期工作原理的问题。 如果您决定继续这条路线、我建议您在线进行一些研究。

    谢谢!