This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5030:LP503x 电流消耗

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5030

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1464742/lp5030-lp503x-current-consumption

器件型号:LP5030

工具与软件:

您好!

如何计算 LP5030电流消耗? 存在正常的调制器电源电流和输出级 Imax 电流。 我将使用30个 激光二极管和驱动器。 和激光二极管(采用25mA 工作)。

30x25 = 750mA

30x6.5= 195mA

哪个当前值对我而言是正确的? 或者我应该将这两个值相加吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Murat:

    如果您只指 IC 的功耗、那么我想您可以参考正常工作电流6.5mA。 但请注意、该电流是在每通道10mA 的条件下。 那么、如果您设置每个通道的25mA、该值将会稍大。

    功耗将包含2个部分:

    6.5mA 是 IC 自身的总功耗。

    2. 30通道* 25mA 是输出的总功耗。

    BR、Jared