This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92391:如何缩短背光关闭时序

Guru**** 2812095 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1461001/tps92391-how-to-decrease-the-backlight-turn-off-timing

器件型号:TPS92391

工具与软件:

您好、先生、

当 PWM 关断时、LED 驱动电流会延迟约600ms、让背光 LED 完全关断、时间过长。

我是否可以知道如何减少背光关闭时序? 您能提出一些意见吗? 谢谢!

原理图:

PWM 频率为250Hz。

CH1:PWM 引脚、CH2:FB 引脚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Henry

    我们的专家将于今天回复您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    是否有任何更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Henry:

    0x04的寄存器值是多少? 他们是否启用了 sloper?

    如果它们能够捕获 LED 电流波形、会很有帮助。

    BR

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    0x04的寄存器值是多少? 他们是否启用了 sloper? =>他们使用了默认值、但没有修改它们。

    客户想要将背光关断时序缩短为10毫秒、如何修改电路或寄存器值以满足这种情况? 如果无法做到、您能否告知正确的器件(输出电流最小值为300mA)? 谢谢!

    有关 LED 电流波形、请参阅以下文档。

    e2e.ti.com/.../TPS92391-waveform.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Henry:

    我稍后将为您提供更新。