This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76907:计算 BQ76907的电流范围

Guru**** 2398695 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1461690/bq76907-calculate-current-range-for-bq76907

器件型号:BQ76907

工具与软件:

尊敬的 TI 支持团队:

我想 μΩ 您的建议、如何使用300m Ω Rsense 计算最大和最小电流范围。

 

Current =[(24位 ADC–电流失调) x Current Gain]/8192

              =[(24位 ADC–0) x 241]/8192

              = 493568?? (表5-12最大电流应为32.767A)

 

如何使用该公式计算电流范围?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    您能否阅读 0x3A 电流() 命令来查看其说明内容? 值493568是否四舍五入为16位?

    此致、
    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想 μΩ 您的建议、如何使用300m Ω Rsense 通过公式计算最大和最小电流范围。

    如何  以300 μ s μΩ 量化 CC1增益和量化电流增益

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、  

    我将与团队成员仔细核实有关如何使用该公式计算当前范围的更多细节。  

    此致、
    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexis、

    是否有任何更新?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    对不起,昨天是一个假期。 感谢您的耐心等待。

    首先:
    300µΩ 找出一般的电流范围、您应取最大 SRP/SRN 范围(-0.2V 和0.2V)并除以所选的检测电阻(m Ω)、得出±~666.67A。 您无需使用该公式即可得出电流范围。

    2.您共享的公式中给出的电流使用由0x36 Raw Current ()命令报告的24位 ADC 计数。 这意味着24位 ADC 给出的它可能输出的最大数字为2 (23)–1 = 8388607。 反向操作、您似乎已输入随机数~16777216、以通过公式获得493568的值。 该数字超出24位 ADC 计数的范围。

    3.  表5-12. TRM 中的值只是预先计算出的值、供用户使用、已用于不同的 LSB/增益。

    若要计算增益、请执行以下操作:
    为了使用 SRN/SRP 引脚的最大范围、LSBnew 值由引脚看到的最大范围和16位有符号寄存器 à 200mV/32767 =~6uV 给出。 在 TRM 中、LSBraw 的值为29nV。 然后、可以通过设置 LSBraw * Gain/8192 = LSBnew 来确定增益。 ‘m原始 LSB 和新的 LSB 具有不同的带符号位、我们需要将它们"映射"起来。 我们可以通过除以6uV/29nV 来实现该目的、得到的值为207。 因此、207 * GAIN/8192 = 1、给出的增益为~39.5。 您可以查看表中39的量化电流增益列和大约250的 Rsense 来了解以 mA 为单位的最小 LSB。

    此致、
    Alexis