Other Parts Discussed in Thread: BQ25750
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25750 工具与软件:
您好!
我在设计中使用了 BQ25750电池充电器 IC、在切换电源期间遇到了问题。 下面是场景。
- 连接了外部电源(VAC)和电池-当我移除外部电源(VAC)时、电路从 VAC 转换为 VBAT 作为电源。 但是、在此转换过程中、系统将复位、导致电路暂时停止运行。
外部 VAC - 24V/2.5A。
原理图和电池规格的说明 如下。