This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV760:TLV76050启动波形和 Vin 关断时输入反向电流

Guru**** 2502495 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV709, TLV760

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1461581/tlv760-tlv76050-start-up-waveform-and-input-revers-current-when-vin-turn-off

器件型号:TLV760
Thread 中讨论的其他器件:TLV709

工具与软件:

嗨、团队:

我的客户将 TLV76050与竞争产品进行了比较。 但测试一些波形、如下所示。  

您能解释一下为什么 Vo 在这里有一些软启动吗? 是否正常? 在 Vin 关闭时产生一些反向电流。

VIN 为黄色(TLV76005)

VO 表示问候  (TLV76005)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    客户是否能够提供分辨率更高的示波器捕获? 很难在提供的图像中看到一些较小的细节。 看到电压和时间刻度将特别有用。

    TLV76050与竞争对手器件之间的行为差异可能是由于两个电路之间的客户设计存在差异。 从提供的图片可以看出、考虑到在施加输入之前 TLV76050电路的输出端存在电压尖峰、该电路似乎可能被客户设计中的另一个电源偏置。

    我建议换用 TLV76050和竞争对手器件、再试一次测试。 这将有助于确认客户看到的行为是由设备本身引起的、还是设计中的其他原因引起的。

    此致、

    Alex Davis  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、团队:

    客户使用相同的电路板并使用不同的 LDO 进行测试。

    客户想知道为什么 TLV76050的 Vo 具有类似的软启动行为。  

    以及为何在 VI 关断时变电流  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    TLV760会出现启动行为和反向电流泄漏行为。 如果客户能够在其设计中适应不同的封装尺寸、 TLV709等新款器件将 提供比 TLV760更好的性能。

    此致、

    Alex Davis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alex、

    您能提供  TLV709的优势列表吗? 谢谢   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

        与 TLV760相比、TLV709提供了更低的接地引脚电流、更高的输出精度、更优的线路和负载调节、更高的输出电流和更低压降电压

    此致、

    Alex Davis