This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25750:BATFET 和 ACFET 无法在满载条件下开启和关闭、并且系统在转换期间也会复位

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1464287/bq25750-batfet-and-acfet-is-not-able-turn-on-and-off-in-full-load-codition-also-system-is-getting-reset-during-transition

器件型号:BQ25750

工具与软件:

您好!

如我们使用 BQ25750的电池充电器直接路径芯片组。 我们已经根据我们的项目为同一器件开发了定制电路板。

我在充电和放电之间转换时遇到了问题。 BATFET 和 AC FET 无法导通、因此它进入重试模式。

我们使用的是5S4P 锂离子电池。

-充电电流2.5A

-负载电流- 5A  

-总储气罐电流5A + 2.5A 约

另外、在低于1A 的低负载条件下、转换也会成功、但一旦系统复位、然后上电。

我们使用了 FET - AONS66908、它的部件是否适合此应用?

波形:  

低负载条件

满负载条件:

BATFET GATE 和 VSYS 的重试波形

请提出建议。

谢谢、此致

Shashikumar Rai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shashikumar、您好!

    感谢您耐心等待。 星期一是一个美国的假期。

    电源路径 FET 在切换期间具有8A 限制。 此8A 限制可保护 FET 免受超过 SOA 的影响。 我认为此8A 限制导致了您看到的行为。 您可以在 本指南中详细了解电源路径切换

    AONS66908将适用于此应用。

    我通过几个问题来帮助调试此行为:

    • 您能将原理图发送给我吗?
    • VBAT、VSYS 和 VAC 上的总电容是多少?
    • VAC 和 VBAT 的整个范围是多少?

    此致、
    埃森·加洛韦