This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG2100R044:电平转换栅极驱动器控制逻辑

Guru**** 2769615 points

Other Parts Discussed in Thread: LMG2100R044, LMG5200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1464607/lmg2100r044-level-shifting-gate-driver-control-logic

器件型号:LMG2100R044
Thread 中讨论的其他器件: LMG5200

工具与软件:

您好!

我们有一个降压稳压器期望以10V 的电压驱动 MOSFET 栅极、但 LMG2100R044只能在其栅极驱动器控制逻辑引脚(高电平和低电平)上承受高达6V 的电压。

在500kHz 和1MHz 之间切换时、分压器是否是改变 PWM 电压的理想方式?
例如、这些引脚上是否存在会影响分压器性能的内部低精度偏置电阻器?

我们无法保证我们能够为降压稳压器自举引脚提供低于10V 的电压、因此我们正在探索其他方案。

此致、

Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好。

    是的、分压器是驱动 LMG5200的 HI 和 LI 引脚的最简单方法。 最好将电阻器放置在10k Ω 左右、以最大程度地减小 外部栅极驱动输出和内部 LMG5200栅极驱动器之间的传播延迟。

    关于自举、只要您为 VCC 引脚提供5V 电压、就只需要在 HB 和 HS 之间连接一个自举电容器。   

    谢谢!

    John